请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687520/tms320c32-xds510-usb
您好!
我正在尝试使用 XDS510-USB 对较旧的器件 TMS320C32进行仿真、该器件具有支持'C3x 系列的较旧版本的 Code Composer Studio。
文档 SPDU079具有 TMS320C3x 扫描路径的仿真连接图、但有一条注释指出、如果使用 H3而不是 H1、则仿真接头连接是不同的。 我正在使用 H3信号、但在实际使用 H3时无法找到任何对设置的引用。
您能否在正确的仿真接头连接上提供任何文档/支持?
谢谢、
LJ