Other Parts Discussed in Thread: CD74HC32, SN74LVC32A, CD4072B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC32 主题中讨论的其他器件: SN74LVC32A、 CD4072B
您好!
我在下面的电路上有问题。 当我插入"O"引脚时、栅极在未连接 VCC 的情况下工作。 "O"引脚来自摄像头、在摄像头内部上拉至3.3V。 GND 引脚连接在一起(GATE 和 CAMERS)、但来自 GATE 的 VCC 引脚未连接到来自 CAMERS 的3.3V 电压。 我真的不知道它为什么起作用? 是因为电流流经栅极输入引脚吗? 还是内部上拉电阻器(1k)以某种方式将 VCC 连接到3.3? 如果需要其他信息、请咨询我。
此致、
科纳拉德