This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC32:IC 能否通过输入引脚获得电源?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC32, SN74LVC32A, CD4072B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687849/cd74hc32-can-the-ic-get-power-by-input-pins

器件型号:CD74HC32
主题中讨论的其他器件: SN74LVC32ACD4072B

您好!

我在下面的电路上有问题。 当我插入"O"引脚时、栅极在未连接 VCC 的情况下工作。 "O"引脚来自摄像头、在摄像头内部上拉至3.3V。 GND 引脚连接在一起(GATE 和 CAMERS)、但来自 GATE 的 VCC 引脚未连接到来自 CAMERS 的3.3V 电压。 我真的不知道它为什么起作用? 是因为电流流经栅极输入引脚吗? 还是内部上拉电阻器(1k)以某种方式将 VCC 连接到3.3? 如果需要其他信息、请咨询我。

此致、

科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、
    是的、CD74HC32的输入具有正钳位二极管、用于将其连接到正电源。

    如果您需要或门在3.3V 下运行、并且在 Vcc = 0V 时_non_由输入电压供电、那么我建议使用 SN74LVC32A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题。 我有最后一个问题。 您有4个输入或门 IC 吗?

     
    此致、
    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、
    我很高兴能提供帮助。

    CD4072B 是4输入或门、但我建议改用四路2输入或门、并将3个门接线在一起以形成4输入或。 SN74LVC32A 可以轻松实现这一点。

    由于多输入结构需要较大的偏置电压(即5V 电源)、因此许多输入逻辑门的制造不再如此。 您还可以通过将来自六路开漏逆变器的开漏输出连接在一起来获得相同的效果(不过从技术上讲、它是一个 NOR 门、您必须再次使用其中一个通道将输出反相以获得或... 因此最大5个输入)。