This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:最大数据速率

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687765/txb0108-max-data-rate

器件型号:TXB0108

大家好、

数据表显示 了 VCCA=VCC=3.3V 时最大数据速率为100Mbps。



我1MΩ 数据速率最大值处于以下条件(CL=15pF、Zo=4 μ s)。



在 CL=70pF、Zo= 1MΩ μ s 的条件下、您能告诉我最大数据速率吗?
是否可以估算或您是否有可 用作参考的数据?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    在70pF 或更低的负载下、TXB0108的数据速率将保持一致。 最大值仍然为100Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的友好支持!

    此致、
    雅丽塔