请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687765/txb0108-max-data-rate
器件型号:TXB0108大家好、
数据表显示 了 VCCA=VCC=3.3V 时最大数据速率为100Mbps。 
我1MΩ 数据速率最大值处于以下条件(CL=15pF、Zo=4 μ s)。 
在 CL=70pF、Zo= 1MΩ μ s 的条件下、您能告诉我最大数据速率吗?
是否可以估算或您是否有可 用作参考的数据?
此致、
雅丽塔/日本地区