This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:使用双 LSF0204实现0.8V 至1.2V?

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708342/lsf0204-use-dual-lsf0204-to-achieve-0-8v-to-1-2v

器件型号:LSF0204

大家好、

我们知道 LSF0204只能支持 Vref_A +0.8至5.5V 的 Vref_B 范围。

我们能否使用双路 LSF0204实现0.8V 至1.2V 的电压? 请帮助检查原理图是否可行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这不符合您的预期。

    最好对 LSF0204使用单电源配置、如本视频所述:

    本质上、您将设置0.8V 运行的阈值、然后在每侧使用上拉电阻器来设置输出电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢你的帮助。
    由于此 IC 规格的限制,LSF0204似乎无法支持从0.8V 到1.2V 的电平转换,对吧?
    您能否帮助提出可满足0.8V 至1.2V 要求的解决方案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    正如我在之前的答复中所说的、是的、该器件可以支持此转换、但您必须使用单电源配置、该配置要求一个电源至少为1.65V。 看起来您有一个3.3V 电源轨、因此这一点根本不会出现问题。

    我发布的视频详细说明了如何完成此翻译、是系列的一部分、如果您对该器件的工作方式进一步感到困惑、该系列会详细解释该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    我已经观看了视频。
    我们有单电源配置、但它需要一个电源至少为1.65V。
    因此、我们仍然需要两个 LSF0204来实现0.8V 至1.2V 的电压? 0.8V 至3.3V 和3.3V 至1.2V?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您不需要两个 LSF0204、使用2将不起作用。

    以下是有关如何完成所需翻译的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢你的帮助。

    您能否帮助双确认以下拓扑、因为 Vref_A 设置为0.8V、我认为数据引脚的 A 端口应拉高至0.8V、B 端口应为1.2V?

    或者 A 端口和 B 端口都可用于任何级别?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A 或 B 可被拉至任一电平。 如果您需要、也可以将其上拉至5V ... 之间的任何电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    请帮助检查我们应用的 EN 引脚电平、因为我们发现 EN 引脚可支持的最大电压为 Vref_A

    但基于此拓扑、此引脚的电压最高可达3.3V、违反了规范、因此请帮助进行仔细检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您选择参考的表是数据表中典型应用的一部分、不是规格的一部分。 请注意应用部分开头的免责声明:

    您应该参考的表是建议运行条件表:

    在这里、您可以看到 EN 引脚上的电压可能高达5V

    LSF 器件是我们设计时最令人困惑的组件之一-这就是我们创建了 Logic Minute 视频系列对其进行解释的原因。  如果您尚未观看这些视频、我强烈建议您花一点时间观看这些视频。  它们包含大量有用的信息,应避免进一步的混淆。

    training.ti.com/LogicMinute