大家好、
我们知道 LSF0204只能支持 Vref_A +0.8至5.5V 的 Vref_B 范围。
我们能否使用双路 LSF0204实现0.8V 至1.2V 的电压? 请帮助检查原理图是否可行。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
您选择参考的表是数据表中典型应用的一部分、不是规格的一部分。 请注意应用部分开头的免责声明:
您应该参考的表是建议运行条件表:
在这里、您可以看到 EN 引脚上的电压可能高达5V
LSF 器件是我们设计时最令人困惑的组件之一-这就是我们创建了 Logic Minute 视频系列对其进行解释的原因。 如果您尚未观看这些视频、我强烈建议您花一点时间观看这些视频。 它们包含大量有用的信息,应避免进一步的混淆。