This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:不工作的新电路板。

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710490/sn74avc8t245-non-working-new-board

器件型号:SN74AVC8T245

我有一个具有1.8V 至2.5V 单方向转换的应用。 下面是下面的部分原理图。 1.8V 导通且正确、2.5V 导通且正确。 我在 A 侧有切换(10MHz 速率)信号、而 B 侧为低电平且不变。

PCB 看起来是正确的。 散热焊盘连接到 GND、这看起来是正确的。 我被骗了。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我将尝试研究这不起作用的原因。 请允许我24小时回复您的答案。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    根据您提供的信息、您的设置似乎没有任何问题。

    您是否认为您可以为我提供示波器捕获以及有关输出连接到什么的更多信息?
    此外、您可能还应该尝试将器件换出为另一个 AVC8T 器件、看看该器件是否正常工作。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否能够找到此问题的解决方案? 如果仍有问题、您是否从我的结尾处获得更多信息?

    谢谢!
    -Karan