This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08的功耗是多少?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711381/sn74lvc1g08-what-is-the-power-consumption-of-sn74lvc1g08

器件型号:SN74LVC1G08

你好。

我对 SN74LVC1G08有一些疑问。

在 SN74LVC1G08的数据表中、电源电流为10uA。

1、无论工作频率如何、该电流是否为静态电流?

2.如果是、当电源电压为5V 时、SN74LVC1G08的功耗为50uW?

如果没有、当工作频率为200Hz 时、SN74LVC1G08的功耗是多少?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang Han Lee:

    是的、没错、无论频率如何、10uA 都是静态电流。

    要计算功率、您可以使用下图。 50uW 的功耗只是静态功耗。 您需要在其中添加取决于频率的动态功耗。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!