主题中讨论的其他器件:SN74HC244、 CD54HC244
您好!
我们目前正在使用 CD74HC244M96器件(SCHS167E–1997年11月- 2004年10月修订) 、该器件需要满足人体放电模型测试 JEDEC JS-001的要求。 我在数据表中找不到任何东西可以确认此器件符合此测试。 但是 、我注意到类似的商用器件 SN74HC244 (SCLS130E–1982年12月–2016年5月修订) 在2kV 时确实符合此额定值。
是否可以告诉我 CD74HC244器件是否也符合此标准、或者 ESD 电平是多少? 否则、Vcc 和 GND 电源轨的输入和输出引脚上是否有任何数据可用于限制在20mA 的保护二极管。
非常感谢、
Richard
Richard Long
控制系统电子工程师
民用航空
劳斯莱斯
Derwent 大楼
5000 Solihull Parkway
伯明翰商务公园
Solihull
B37 7YP