This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC244:CD74HC244M96 ESD 符合性

Guru**** 2561760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244, CD74HC244, CD54HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705502/cd74hc244-cd74hc244m96-esd-conformance

器件型号:CD74HC244
主题中讨论的其他器件:SN74HC244CD54HC244

您好!

我们目前正在使用 CD74HC244M96器件(SCHS167E–1997年11月- 2004年10月修订)  、该器件需要满足人体放电模型测试 JEDEC JS-001的要求。   我在数据表中找不到任何东西可以确认此器件符合此测试。 但是 、我注意到类似的商用器件 SN74HC244 (SCLS130E–1982年12月–2016年5月修订) 在2kV 时确实符合此额定值。

是否可以告诉我 CD74HC244器件是否也符合此标准、或者 ESD 电平是多少? 否则、Vcc 和 GND 电源轨的输入和输出引脚上是否有任何数据可用于限制在20mA 的保护二极管。

非常感谢、

Richard

Richard Long

控制系统电子工程师

民用航空

劳斯莱斯

Derwent 大楼

5000 Solihull Parkway

伯明翰商务公园

Solihull

B37 7YP


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    CD74HC244的额定 ESD 等级不高、因此无法保证符合所列的 HBM 标准。 我可以在明天返回工作岗位时检查该器件在从 Harris Semiconductor 收购时是否进行了 ESD 评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、希望一些 ESD 评估可能已经完成。 如果情况并非如此、我们为此 器件提供了一些外部 ESD 瞬态保护二极管。 然而、为了确保有足够的开销、这些在超过3.6V 电源轨(6.1V 它们开始导通)之前不会被激活。 因此、我们不希望 CD74HC244上的内部 IC 二极管过载2.5V 差异。 我从数据表中了解到、这些器件可以处理20mA 的恒定电流。 由于我们的 ESD 测试的最长持续时间为10ns、这些二极管是否可以符合任何脉冲数据?

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    挖掘一个位后、我发现一份质量报告显示了该器件的4kV HBM 通过结果。

    您没有使用 SN74HC244的原因吗? 我看到您之前提到过 SN74HC244是一款商业级产品-但 CD74HC244也是如此。 您可能正在寻找 mil 规格器件、CD54HC244? 如果是这种情况、我们将讨论非常显著的不同部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    这是一项伟大的侦探工作、旨在深入研究报告。 是否可以提供副本? 或测试的详细信息、例如使用的标准、脉宽、峰值振幅等?

      在器件方面、我认为 我会从我的末端澄清一些信息 从数据表中可以看出、我们使用的 CD74HC244虽然是商用的 、但它符合我们在表面贴装封装中要求的-55至+125军用温度范围。 我们确实研究了 SN74HC244、但正如您所说的、这仅为-40至+80、不适合我们的需求。 最后、提供的 CD54HC244器件是一款出色的器件、超出了我们的要求、并且在表面贴装且与我们的 PCB 相匹配以实现热扩展的封装中也是不可放弃的。

    非常感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我可以联系我们的军事/高可靠性团队、了解他们是否可以获得适用于您所需 CD54HC244器件的批准封装。

    我无法公开发布此报告、因为它包含一些机密信息。 您能否直接向我发送电子邮件、以便我们进行讨论? 我的电子邮件是 Emrys (位于) TI.com。 如果您有当地的 TI 代表、最好仔细查看他们、因为他们可能知道您在我们的帐户的所有详细信息。