https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708934/txb0108-difference-between-txb-txs
器件型号:TXB0108主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245
您好!
TXB 和 TXS 8位电平转换器之间的区别是什么?
我们将 TXB0108用于 差分信号电平转换。 TX+和 Tx-是输入、而输出则提供给接收器。 RX+和 RX-通过 TXB0108馈送至控制器。
当我们执行回路测试时、会在影响回路测试的这些线路上的示波器中观察到噪声。 当回路被移除并且传输线路被监控时、它绝对可以显示我们正在传输的字符。
CAN TXS 配置可用于将 RS422驱动到较远的距离、因为它是开漏配置。
TXB 或 TXS 是否可用作差分收发器
此致、
Phaniendra Kundeti