This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB 与放大器之间的差异;TXS。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708934/txb0108-difference-between-txb-txs

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

您好!

TXB 和 TXS 8位电平转换器之间的区别是什么?

我们将 TXB0108用于 差分信号电平转换。 TX+和 Tx-是输入、而输出则提供给接收器。 RX+和 RX-通过 TXB0108馈送至控制器。

当我们执行回路测试时、会在影响回路测试的这些线路上的示波器中观察到噪声。 当回路被移除并且传输线路被监控时、它绝对可以显示我们正在传输的字符。

CAN TXS 配置可用于将 RS422驱动到较远的距离、因为它是开漏配置。

TXB 或 TXS 是否可用作差分收发器

此致、

Phaniendra Kundeti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phaniendra、您好!

    常见问题解答对3个自动双向转换器进行了比较。

    e2e.ti.com/.../3568.03-txb-devices

    TXS 建议用于开漏通信。 但是、转换器不支持真正的差分线路传输(+和-电平)。
    TX+/-和 Rx-/+的级别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    TXB 输出直接连接到负载收发器。 电压电平为+5V TTL。

    TXB 能否直接驱动 RS422差动线路?

    此致、

    Phaniendra Kundeti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phaniendra、您好!

    TXB 具有弱直流电流驱动(20uA)、并且对电容负载也有限制。 它可以很好地与高阻抗负载配合使用、但不能与高负载要求配合使用。
    您可以考虑使用 SN74LVC8T245提供5V 支持。