This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:TXB0106-Q1通信问题

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708925/txb0106-q1-txb0106-q1-communication-problem

器件型号:TXB0106-Q1

当执行 UART 通信时、如果采用3M 位/秒的通信速率、则无法实现通信、电路波形会出现较大失真。 115200位/秒时、电路可实现正常通信。

测试结果表明、在3M 比特率下、电平转换芯片(芯片左侧)的光导波侧的波形正常、TC233侧(芯片右侧)的失真严重。  详细信息如下所示:

请帮我解决这个问题?

非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    这表明存在负载问题、波形无法达到最终电压电平。
    布线上是否存在原理图中此处未显示的任何其他负载?
    测量时的探头电容是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:
    您的答案是正确的。 这是加载问题。
    非常感谢!