This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0120的 VIH

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TXS0102, SN74LV1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705383/txs0102-vih-of-the-txs0120

器件型号:TXS0102
Thread 中讨论的其他部件:CC2650SN74LV1T32

您好!

我正在设计一个需要将3.3V 信号转换为5V 信号的电路。
3.3V 信号是 CC2650的 UART 信号
应连接到5V 器件。

我发现 TXS0102是一款转换器、
但我 有疑问、需要帮助。
TXS0120的 VIH 建议为(VCCI - 0.4)[V]、
但 CC2650的 VOH 通常为2.68[V]@3.0VDDS、
我的5V 器件的 VOH 至少为4.1 [V]。
在这种情况下、请检查 TXS0120是否可以正常运行。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanghoon、
    您是为 TXS0102提供3.0V 电源还是3.3V 电源? 如果是3.0V、我不会看到问题、因为它在 VCCI-0.4V 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    感谢你的答复。

    我提供 VccA 电源电压为3.3V、VccB 电源电压为5.0V。

    因此 、数据表要求 VccB 侧高电平信号电压超过4.6V (5 - 0.4)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、CC2650是否也在3.3V 上运行? 或者您是否为其提供3.0V 电压、为逻辑器件提供3.3V 电压?

    我不认为有任何问题,我只是想澄清一下--如果两个器件都是由同一个电源供电的,那么您应该希望转换能够正常工作而不会出现任何问题。 如果您开始单独调整耗材,可能会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的回复。

    CC2650电源电压为3.3V。
    顺便说一下、我有点担心。
    当 TXS0102的 VccA 为3.3V 且 VccB 为5.0V 时、TXS0102保证的 VIH 是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、sanghoon、

    TXS 系列转换器具有非常独特的内部架构。  它们的工作原理与 LSF 系列相同(在此处说明: Logic Minute)、但增加了一些"铃声和口哨"以提高信号完整性。

    CC2650是一款标准 CMOS 器件、因此只要输出到相对高阻抗的输入、它就会输出非常靠近电源轨的输出。 如果您的电源为3.3V、您可以在~3.3V 时看到 CC2650的输出、因此 TXS 器件的输入也将为~3.3V。  如果您在该线路上有额外的负载、则这可能会发生变化、但从您的帖子的声音来看、TXS 是连接到 CC2650的 UART 引脚的唯一设备。  在这方面没有什么需要担心的

    为了进一步澄清问题,您说"CC2650的 VOH  典型值为2.68[V]@3.0VDDS"--请注意,电源是不同的,没有列出额定电流。 我看了数据表,2.68V 额定电压是在8mA 的负载下的,这对于 TXS 的输入来说是一个荒谬的电流量。 我希望 TXS 的电流可能为1uA ... 因此、您的电压不会为2.68V、而会约为3.3V (可能为3.299999V…… 大多数设备无法准确检测到这种情况、因此我说3.3V)。

    在 TXS 的输出端、内部上拉电阻器(10kohm)将强制输出为5V。  如果您的负载类似轻(~1uA)、您可以预期输出电压大约为4.99V。  这种变化的唯一方法是、如果您驱动大电流(即将1k 电阻器接地或其他重负载)、则可能会出现问题。

    总之、您无需担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    如您所说、连接到 CC2650的 VccA 期望正常运行。
    但是、由于我要使用的5V 器件的 VOH 至少为4.1V、因此连接到5V 器件的 VccB 似乎存在输入电压问题。
    作为参考、我要使用的5V 器件是 Toshiba 的 TODX2950A。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys Maier:
    我将使用两个 SN74LV1T32作为电平转换器、而不是考虑 VOH 的 TXS0102。
    感谢你的支持。

    此致。