https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705383/txs0102-vih-of-the-txs0120
器件型号:TXS0102Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 SN74LV1T32
您好!
我正在设计一个需要将3.3V 信号转换为5V 信号的电路。
3.3V 信号是 CC2650的 UART 信号
应连接到5V 器件。
我发现 TXS0102是一款转换器、
但我 有疑问、需要帮助。
TXS0120的 VIH 建议为(VCCI - 0.4)[V]、
但 CC2650的 VOH 通常为2.68[V]@3.0VDDS、
我的5V 器件的 VOH 至少为4.1 [V]。
在这种情况下、请检查 TXS0120是否可以正常运行。
此致。