请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0108 尊敬的 Sirs 或 Madams:
我了解以下内容;
-当从 Porta 引脚输出单向信号时、我们不必在 Porta 引脚上添加外部上拉电阻器、因为
这些引脚上的电压由该 IC 驱动为 VrefA 引脚的电压。
-当从端口 B 引脚输出单向信号时、我们必须在端口 B 引脚上添加外部上拉电阻器、因为
这些引脚上的电压不能由该 IC 驱动。 电压应由外部上拉电阻器驱动。
超出我的理解是否正确?
此致、
Shinsuke Tanaka