This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:当单向信号输出时、请告诉我 PORTA 和 PortB 上是否需要外部上拉电阻器。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705531/lsf0108-please-let-me-know-whether-external-pullup-resistors-are-needed-on-porta-and-portb-when-unidirectional-signals-are-outputted-from-them

器件型号:LSF0108

尊敬的 Sirs 或 Madams:

我了解以下内容;

 -当从 Porta 引脚输出单向信号时、我们不必在 Porta 引脚上添加外部上拉电阻器、因为

  这些引脚上的电压由该 IC 驱动为 VrefA 引脚的电压。

 -当从端口 B 引脚输出单向信号时、我们必须在端口 B 引脚上添加外部上拉电阻器、因为

  这些引脚上的电压不能由该 IC 驱动。 电压应由外部上拉电阻器驱动。

超出我的理解是否正确?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tanaka-San,您好!
    我强烈建议您观看我在您发布的另一个 LSF0108线程中链接的视频。 如果您仍然发现任何令人困惑的问题、请返回并让我知道哪些问题需要澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys San:
    感谢您的快速响应。
    我现在知道我以前的理解是不正确的,我知道以下是正确的;

    -当从 Porta 引脚输出单向信号时、基本上我们必须在 Porta 引脚上添加外部上拉电阻器。
    但是、只有当连接到每个 PORTA 引脚的接收器引脚的总泄漏电流小于1uA 时、我们才能移除外部电流
    来自 PORTA 引脚的上拉电阻器。
    -当从端口 B 引脚输出单向信号时、我们必须在端口 B 引脚上添加外部上拉电阻器、因为
    这些引脚上的电压不能由该 IC 驱动。 电压应由外部上拉电阻器驱动。

    我的问题已解决、我没有其他问题。

    此致、
    Shinsuke Tanaka