Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 大家好、团队、
我的客户对于 TXS0108E 输入信号有一些问题、可能需要您进行确认。
在客户设计中、VCCA=1.8V、VCCB =3.3V。 在 TXS0108E 数据表中、当将 A 端口电源电压设置为1.8V 时、VIH 范围为1.6~1.8V、VIL 范围为0~0.15V。
在客户的电路板上、上升沿和下降沿有一个步进电压、如下所示。
我的问题如下:
低于电压阶跃是否会给 TXS0108E 端口 A 信号检测带来风险?
2.如果低于信号的风险不大,是因为步长时间短? 步进电压会带来多长时间的风险?
谢谢。
Johnny