This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关输入信号波形的问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723747/txs0108e-question-about-input-signal-waveform

器件型号:TXS0108E

大家好、团队、

我的客户对于 TXS0108E 输入信号有一些问题、可能需要您进行确认。

在客户设计中、VCCA=1.8V、VCCB =3.3V。  在 TXS0108E 数据表中、当将 A 端口电源电压设置为1.8V 时、VIH 范围为1.6~1.8V、VIL 范围为0~0.15V。

在客户的电路板上、上升沿和下降沿有一个步进电压、如下所示。

我的问题如下:

低于电压阶跃是否会给 TXS0108E 端口 A 信号检测带来风险?

2.如果低于信号的风险不大,是因为步长时间短? 步进电压会带来多长时间的风险?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    您是否可以提供输出范围以查看响应?
    一次性触发设计为在 Vcc/2附近触发、然后上拉电阻器将输出信号保持在 VccB 电平(对于 B 端口)。
    我认为、由于输入信号转换速率在建议的数据表规格范围内、因此平坦区不会在输出端引起问题。

    输入信号的行为为何如此如此、这是否可以修复? 可能是阻抗不匹配导致了这种行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas、

    在没有任何电压阶跃的情况下、输出波形良好。 客户只需检查此输入行为是否会对 TXS0108E 造成任何风险。

    输入电压是 由阻抗不匹配引起的、而这个结果已经是最佳波形。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、
    假设上升和下降时间将很快、则不应在阶跃远高于和低于阈值的情况下对输出造成问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Shreyas。