This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:3.3V 至1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V 电平转换时支持的最大数据速率

Guru**** 2815275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722894/sn74avc4t774-max-supported-data-rate-for-3-3v-to-1-2v-1-5v-1-8v-2-5v-3-3v-level-translation

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

  我们希望在其中一个需要将3.3V 逻辑转换为1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V 的应用中使用 SN74AVC4T774器件。  

3.3V 至1.2V 转换的最大数据速率为160Mbps。  SN74AVC4T774器件是否支持此数据速率?

数据表显示了1.8V 至3.3V 和<1.8V 至3.3V 转换时的最大数据速率、但我们的关注点是3.3V 至<1.8V。

有人能就此澄清一下吗?

谢谢、

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、
    我已要求我们的翻译专家对此进行研究。 他应在24小时内与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikanth、

    数据表特性提到、在低至1.2V 的转换中、最大数据速率为100Mbps。
    需要160Mbps 以进行1.2V 降压转换的接口是什么?