Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 您好!
我们希望在其中一个需要将3.3V 逻辑转换为1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V 的应用中使用 SN74AVC4T774器件。
3.3V 至1.2V 转换的最大数据速率为160Mbps。 SN74AVC4T774器件是否支持此数据速率?
数据表显示了1.8V 至3.3V 和<1.8V 至3.3V 转换时的最大数据速率、但我们的关注点是3.3V 至<1.8V。
有人能就此澄清一下吗?
谢谢、
斯里卡纳特