This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:识别逻辑低电平的问题

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722129/sn74ahc1g14-issues-on-recognizing-logical-low

器件型号:SN74AHC1G14

您好:

有一款产品使用了几个 SN74AHC1G14、具有3伏 VCC、我认为 SN74AHC1G14正被用作缓冲器、因为它是串行通信端口和 MSP430FG47x 与 SIMO 和 SOMI 引脚之间的接口。

因此 、MSP430上的引脚 P2.4/UCA0TXD/UCA0SIMO 处于"高电平状态"(3伏)、 但是、在一个命令(通过另一 个 SN74AHC1G14接收到 UCA0SOMI 引脚@ MSP430) 变为低电平(使用示波器测量毫伏)之后、问题是在该信号之后有 一个 SN74AHC1G14 (具有 Vcc 3伏)、 当 UCA0SIMO 处于高电平状态时、输出@ SN74AHC1G14为低电平、但当 UCA0SIMO 切换到低电平(毫伏)时 、SN74AHC1G14始终保持低电平。

因此、为了验证它是否正常工作、我们接地输入并进行开关、还尝试施加外部电压来验证 VT+和 VT-参数、并切换正常@1.55伏(近似值)、但无法检测到来自 MSP430的"低电平状态"。

您是否知道导致这种情况的原因?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、
    您是否有显示 SN74AHC1G14的所有连接的原理图? 仅仅通过文本、就很难知道到底发生了什么。

    在输入和输出正常运行以及看到错误时、可以看到示波器截图、这一点也很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、您好、这是 schem:

    正如我说过的、TX 和 RX 连接到 MSP430。 TE 问题在 TX 上、我有0、但 没有获得1 @ U1输出。
     以下测量值位于 P13中(测量平均电压):

    这是在 P14上(顺便说一下、我在 U1引脚4上直接测量了结果、结果是一样的)、(我还进行了隔离式移除了 r32):

    当我们特意接地(将 U1 PIN2接地)时、我们得到1:

    因此、我无法理解为什么 MSP430发送的低电平不会被读取为低电平、即使我们有毫伏时也是如此...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、您好、这是 schem:

    正如我说过的、TX 和 RX 连接到 MSP430。 TE 问题在 TX 上、我有0、但 没有获得1 @ U1输出。
     以下测量值位于 P13中(测量平均电压):

    这是在 P14上(顺便说一下、我在 U1引脚4上直接测量了结果、结果是一样的)、(我还进行了隔离式移除了 r32):

    当我们特意接地(将 U1 PIN2接地)时、我们得到1:

    因此、我无法理解为什么 MSP430发送的低电平不会被读取为低电平、即使我们有毫伏时也是如此...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能想到 SN74AHC1G14的接地电压与传入信号的接地电压不相同。 在这种情况下、器件的阈值将以错误的接地端为基准、并且不会正确切换。

    SN74AHC1G14是一款非常简单的模拟器件-除非它已损坏、否则我不会指望它会给您带来任何麻烦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地端(masp430和 SN74AHC1G14)是相同的、我知道这是一个非常简单的器件、这就是为什么我无法理解发生这种情况的原因、这是一种大规模生产产品、我知道器件正在工作、但很多时候它的行为是这样的...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您看到此行为时、是否尝试换用新的 SN74AHC1G14?

    换用引脚对引脚兼容的"14"功能(施密特触发逆变器)会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该问题通过加热微控制器或在输出端放置焊铁来解决、但我肯定不存在焊料问题、 此外、我还在测量 SN74AHC1G14的输入端(使用示波器)时具有0、因此我确信 SN74AHC1G14不会损坏、正如您在 schem 中看到的、我们有2个、另一个正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我建议进行 A-B-A 交换、以确定问题是出在 SN74AHC1G14器件、还是与电路板一起存在-还是完全清除。