您好:
有一款产品使用了几个 SN74AHC1G14、具有3伏 VCC、我认为 SN74AHC1G14正被用作缓冲器、因为它是串行通信端口和 MSP430FG47x 与 SIMO 和 SOMI 引脚之间的接口。
因此 、MSP430上的引脚 P2.4/UCA0TXD/UCA0SIMO 处于"高电平状态"(3伏)、 但是、在一个命令(通过另一 个 SN74AHC1G14接收到 UCA0SOMI 引脚@ MSP430) 变为低电平(使用示波器测量毫伏)之后、问题是在该信号之后有 一个 SN74AHC1G14 (具有 Vcc 3伏)、 当 UCA0SIMO 处于高电平状态时、输出@ SN74AHC1G14为低电平、但当 UCA0SIMO 切换到低电平(毫伏)时 、SN74AHC1G14始终保持低电平。
因此、为了验证它是否正常工作、我们接地输入并进行开关、还尝试施加外部电压来验证 VT+和 VT-参数、并切换正常@1.55伏(近似值)、但无法检测到来自 MSP430的"低电平状态"。
您是否知道导致这种情况的原因?
谢谢:)