请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G17-Q1 对于最坏情况分析、如何针对不同的 V (cc)和不同的 I (oh)计算 V (oh)? 一个特定示例是 V (cc)= 3.3V 标称值、I (oh)为0.5mA。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于最坏情况分析、如何针对不同的 V (cc)和不同的 I (oh)计算 V (oh)? 一个特定示例是 V (cc)= 3.3V 标称值、I (oh)为0.5mA。 谢谢你。