This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:计算具有不同 VCC 和 IOH 的 VOH

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720884/sn74lvc1g17-q1-calculate-voh-with-different-vcc-and-ioh

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

对于最坏情况分析、如何针对不同的 V (cc)和不同的 I (oh)计算 V (oh)?  一个特定示例是 V (cc)= 3.3V 标称值、I (oh)为0.5mA。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    要获得良好的 VOH 或 VOL 估计值,只需使用数据表值来确定输出驱动器的电阻,然后 VOH = VCC–IOH*LUN
    VOL = IOL*ROL

    在该示例中:~=(VCC–VOH)/IOH = 0.7/0.024 = 29.17欧姆
    VOH = 3V -(.00005*29.17)= 2.985V

    这将是最坏情况下的最佳估计值、您很可能看到的压降更小。