This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:上电期间的输出杂散

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719088/sn74gtl1655-the-output-spur-during-powering-up

器件型号:SN74GTL1655

大家好、

我的客户发现、当他们为 SN74GTL1655加电时、当电源电压达到大约70% VCC 时、会出现杂散。(请参阅下面的内容)

蓝色导通是电源电压、黄色导通是1A 输出信号。(下面是原理图)

电源的上升时间大约为2ms。

我的客户将1A 连接到 CPLD、并且有4.7K 上拉电阻器、并且 CPLD 引脚的输入电容大约为5pF。

因此、对于杂散、请帮助回答以下问题:

1.在上电过程中、是否是部件的正常性能? 如果不是、寄生信号的原因可能是什么?

2.您能否帮助分析是否有消除杂散的方法?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    我已要求我们的翻译专家来看看这一点。 您应在24小时内收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    该器件的内部电路支持上电三态、可确保在 Vcc 达到50%之前 IO 端口上具有高阻抗。

    该器件不应连接外部电阻器、因为它在内部具有总线保持电路。 是否有办法断开/移除电阻器并再次检查实现情况?

    相应输入引脚上的状态是什么? 它们是否保持在 GND 上或保持悬空、或者也通过上拉电阻器进行连接? 我相信驱动器正在尝试升高、但在内部它会将输入识别为低电平、并最终将其下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    非常感谢您的回复。

    客户拆下外部上拉电阻器、杂散消失。

    那么、您能否帮助回答以下问题:

    外部上拉电阻器如何影响总线保持电路以显示杂散?

    2.对于 A 端口、我们不需要使用外部上拉电阻器、A 端口的输出高电压是否是指 VCC?

    因为 B 端口是 OD 端口、所以我们需要外部上拉电阻器? 正确吗?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    很高兴知道移除上拉电阻器后杂散消失。
    如前所述、总线保持电路会尝试保持低电平状态、但上拉电阻会将线路强制为高电平。 当输入为低电平时、Vcc 达到一个状态时、线路将再次强制为低电平、以禁用加电3状态电路。
    B 端口是漏极开路、因此需要上拉。