请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 使用 TXS0108E 时、它无法将3.3V 转换为 1.8V、但可以实现3.3V 和5V。 那么、您是否有任何其他可将3.3V 转换为1.8/3.3/5V 的器件建议? 我不需要方向控制。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.