This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:正在寻找能够将3.3V 转换为1.8V\3.3V\5V 的自动双向电压转换芯片?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718657/txs0108e-looking-for-an-auto-bidirectional-voltage-translation-chip-that-can-translate-3-3v-to-1-8v-3-3v-5v

器件型号:TXS0108E

使用 TXS0108E 时、它无法将3.3V 转换为 1.8V、但可以实现3.3V 和5V。 那么、您是否有任何其他可将3.3V 转换为1.8/3.3/5V 的器件建议? 我不需要方向控制。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duodo:

    TXS0108E 应该能够将3.3V 转换为1.8V。 您可以在数据表的第一页上看到此应用的示例。