This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:用于 LSF0108的 IBIS 模型

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718256/lsf0108-ibis-model-for-lsf0108

器件型号:LSF0108

您好!

 IBIS 模型具有  1.2V、1.8V、2.5V 3.3V 和5V。 但我们需要 一个3.3V 至1.05V 的电平转换器。 但在 IBIS 模型中、没有1.05V。 以及 具有终端的 A/B 侧(编号:3至18)的引脚。 但我们需要这些引脚的 IO 来执行电平转换器操作。 请帮助我们解决此问题。 请提供 LSF0108的 IBIS 模型、该模型也支持1.05V。

此致

Anitha