请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718256/lsf0108-ibis-model-for-lsf0108
器件型号:LSF0108您好!
IBIS 模型具有 1.2V、1.8V、2.5V 3.3V 和5V。 但我们需要 一个3.3V 至1.05V 的电平转换器。 但在 IBIS 模型中、没有1.05V。 以及 具有终端的 A/B 侧(编号:3至18)的引脚。 但我们需要这些引脚的 IO 来执行电平转换器操作。 请帮助我们解决此问题。 请提供 LSF0108的 IBIS 模型、该模型也支持1.05V。
此致
Anitha