This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:由 EN 引脚禁用

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672991/txs0206a-disable-by-en-pin

器件型号:TXS0206A

你(们)好

我对通过 EN 启用和禁用有一些疑问。

在数据表第10节中、它如下所述。

[当 EN 引脚被拉至低电平时、输出进入高阻抗状态。]

   

不过、在第8.4节中、如下所述、

[ I/O 将被禁用并通过40k Ω 被拉至 Vcca、Vccb。]  

  

哪一项是正确的? 还是高阻抗意味着40kOhm?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    当 EN 引脚被拉低时、器件被禁用并且输出为高阻抗。 在这个禁用状态期间、输出不会被拉至 VCCx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速回复。

    如上所述,当 EN 为低电平时,该器件处于禁用状态,输出为高阻抗状态。 如果是、表1意味着什么?

    在表1 中,提到了当 EN 为低电平时,转换器 I/O 被拉至 Vcca、Vccb 至40kOhm。  

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    我理解表1的混淆来自何处。 让我与设计人员进行仔细检查、看看数据表中是否有任何可以更改/添加的内容可帮助缓解此问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    是的。 我们(我们的客户和我)对表1感到困惑。 请与设计人员进行仔细检查。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    因此、我们将了解在最后要做的事情、以确保数据表不会令人困惑。 但是、对于您的问题、答案是相同的。 输出将处于与上拉电阻隔离的高阻抗状态。 它不会被拉高。 谢谢!