请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672991/txs0206a-disable-by-en-pin
器件型号:TXS0206A你(们)好
我对通过 EN 启用和禁用有一些疑问。
在数据表第10节中、它如下所述。
[当 EN 引脚被拉至低电平时、输出进入高阻抗状态。]
不过、在第8.4节中、如下所述、
[ I/O 将被禁用并通过40k Ω 被拉至 Vcca、Vccb。]
哪一项是正确的? 还是高阻抗意味着40kOhm?
此致、
本志本