This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:开关导通电压

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675020/lsf0108-q1-switch-pass-voltage

器件型号:LSF0108-Q1

大家好、

我对开关通电压有疑问。

我将查看数据表中的以下表达式。

"RPU =(VPU–0.35V)/0.015A"

我知道这个公式在电流为15mA 时将通电压限制在0.35V 或更低、但是您能认为它在所有温度条件下都能满足吗?

换言之、在所有温度条件下、开关的 Ron 是否毫无疑问不超过0.35V/0.015A = 23.3欧姆?

在数据表中、Ron 仅典型值被提及、我不知道它是否能够保证350mV 或更低、即使在最坏的条件下也是如此。

当 Vref_A 为1.8V、 Vref_B 为3.3V、Vref_A 为1.8V、Vref_B 为5V 时、我们将考虑两种模式

即使在最坏的情况下、开关中的压降也必须为350mV 或更低。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    我们不保证此器件的开关电压在整个温度范围内。

    绝对确保输出低电压永远不会超过350mV 的最佳解决方案是在计算中为"安全裕度"提供至少1个数量级。

    使用给定的典型值:

    由于1.8V 至3.3V 是上表中最坏情况下的 Ron (18欧姆)、因此我将使用该值。 给出一个1级的误差幅度裕度、我将使用180欧姆进行计算。

    从 LSF 系列"逻辑分钟"视频"使用 LSF 系列进行上行转换":

    在 V_BA = 350mV 时、流经 LSF 的电流为:

    I_B = 0.35/180 = 1.944mA

    若要重新计算最小上拉电阻值、请使用以下公式:

    I_B≤5/(180 + RPU)= 1.944mA… RPU≥kΩ 5/(0.001944)- 180 = 2.392 μ F

    例如、使用10kΩ Ω 电阻器将非常安全。  使用大上拉电阻器的一个缺点是信号的最大速度受负载电容的限制、如本幻灯片上的上述视频所述:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    由于您已详细说明、我将参考上拉电阻器的设置。

    您的支持对我非常有帮助。

    为什么不定义 Ron 的最大值?

    如果  理解最大 Ron、用户可以选择上拉电阻器。

    我认为这是一个足够的裕度来估算 1阶幅度 Ron、但是否有数据证明它不会超过实际最大 Ron?  

    绝对有必要将其设置为不超过350mV、因此我希望获得该信息。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    为什么不定义 Ron 的最大值?

    这是在定义零件时所做的决定-我不明白原因。

    是否有数据证明它不超过实际最大 Ron?

    是的。 我有特性数据、显示了3批次30个器件、每个器件在整个温度范围内均经过测试、测试过程中测得的最大绝对 Ron 为23欧姆(高温下)。

    如果您想自行测试器件以确定其性能、我们提供了评估模块。  可从此处获取:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    当 Vref_A=1.8V 且 Vref_B=3.3V 时、数据表中的 Ron 为18Ω Ω、但测得的最差值为23Ω Ω。

    我 知道一个订单有足够的裕量。

    我将把 RPU 设置为2kΩ Ω。

    I_B≤3.3V/(180 + RPU)= 1.944mA… RPU≥3.3V/(0.001944A)–180Ω kΩ= 1.518 μ A

    由于它也用于 SPI 通信、因此不能使 RPU 过大。

    如果 Vref_a=1.8V 且 Vref_B=5V、由于数据表的 Ron 为10Ω Ω、那么用100Ω Ω 进行估算是否足够?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、
    是的、我认为使用100Ω 估算非常安全。