This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SNJ54LS244J 输出侧观察3.4V 信号电平

Guru**** 2556480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675698/snj54ls244j-output-side-observing-3-4v-signal-level

您好,

在我们的设计中、我们使用的是 SNJ54LS244J CDIP 封装。 提供5V 信号、但在输出侧进行探测、同时观察3.4V 信号电平。
根据数据表、我们观察的是3.4V 典型值。请告诉我们为什么我们不在输出侧最大5V 信号电平上观察。

谢谢、此致、

Vijay Varma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    输出电压将随您在输出端驱动的电流量而变化。

    从器件的输出结构中可以看到、当电流从 VCC 流向输出时、电阻器和 BJT 会产生压降。