This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:希望将 TXB0104用作 MDIO 的双向栅极

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675077/txb0104-want-to-use-the-txb0104-as-a-bi-directional-gate-for-mdio

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

我有一个设计、在该设计中、我使用 MDIO 与电路板上的 PHY 芯片进行通信。 但是、客户还希望能够通过 MDIO 与 PHY 交谈。 为此、我们设置了一个握手信号来控制 PCB 何时具有 MDIO 控制功能。 我想使用 TXB0104来控制它们对 MDIO 线路(MDIO 和 MDC)的使用。 OE 连接到低电平时、输出会变为高阻抗、这将非常有效。 不过,我有几个问题。  

1) 1) VCCA 是否可以等同于 VCCB、而不会产生不利影响? (我不需要翻译、我只想将芯片用作门)。

2) 2)我之前使用过 TXS0104e。 它特别指出、它可用于开漏或推挽应用。 我是否需要对 TXB0104执行任何特殊操作?

3) 3)对于此应用、我是否需要注意 TXB0104和 TXS0104e 之间的任何其他差异?

请在此处提供任何帮助。

谢谢、

Mike Nycz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您可以参考下面有关 TXB 和 TXS 的常见问题解答、我已经编译了这些常见问题解答来比较 TXS 和 TXB 器件之间的差异。
    e2e.ti.com/.../3568.03-txb-devices

    您还可以参阅 TXS 和 TXB 应用手册、详细了解内部结构及其转换功能的基础知识。
    www.ti.com/.../scea044.pdf
    www.ti.com/.../scea043.pdf

    关于您的查询、我不建议使用 TXB 器件进行 MDIO 转换、因为它是一个 OD 接口、TXB 适用于推挽式接口。
    请考虑使用 TXS0104e、该器件适用于具有内置10k 电阻器的 OD 接口。
    如果还有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、我希望使用 TXS0104e、但我不会对该器件进行电平转换、并且 VCCA 和 VCCB 上需要1.8V 电压。 根据 TXS0104e 的数据表 VCCB 为2.3V。 是否有其他部件允许 VCCA 和 VCCB 上的1.8V 电压并使用开漏信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0108在 Vcc 的两侧均支持低至1.8V 的电压、但我没有单通道或双通道器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    只是想知道为什么在不需要电平转换的情况下考虑该器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用该器件通过 OE 引脚将 MDIO/MDC 信号与 MDIO/MDC 总线隔离。 我有两个 MDIO/MDC 源、它们将使用同一总线、但将使用握手信号交替。 如果您有另一种更容易实现的方法、我想听到它的相关信息。

    感谢您的回答。

    Mike Nycz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    可以考虑使用一个2通道1:2 SPDT 信号开关、该开关在连接后本质上是双向的、未连接的通道将根据控制信号进行电气隔离。
    www.ti.com/.../products.html