Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 主题中讨论的其他器件: TXS0104E
我有一个设计、在该设计中、我使用 MDIO 与电路板上的 PHY 芯片进行通信。 但是、客户还希望能够通过 MDIO 与 PHY 交谈。 为此、我们设置了一个握手信号来控制 PCB 何时具有 MDIO 控制功能。 我想使用 TXB0104来控制它们对 MDIO 线路(MDIO 和 MDC)的使用。 OE 连接到低电平时、输出会变为高阻抗、这将非常有效。 不过,我有几个问题。
1) 1) VCCA 是否可以等同于 VCCB、而不会产生不利影响? (我不需要翻译、我只想将芯片用作门)。
2) 2)我之前使用过 TXS0104e。 它特别指出、它可用于开漏或推挽应用。 我是否需要对 TXB0104执行任何特殊操作?
3) 3)对于此应用、我是否需要注意 TXB0104和 TXS0104e 之间的任何其他差异?
请在此处提供任何帮助。
谢谢、
Mike Nycz