请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 您好!
我的设计中包含该组件。
方向 输入从 A 配置为 B
输出使能输入被配置为启用(使用一个4.75k Ω 电阻器接地)。
OE 引脚错误地短路至3.3V (仍然连接到 GND 的电阻器下拉电阻)、这似乎会导致电压问题。
通常、如果没有电阻器、我不会将输入连接到电压、但我想了解它导致问题的原因。
输入 OE 应该有一个应该保护它的输入电阻、 我已经尝试 搜索 DS 来找到它、运气不好...
提前感谢您的帮助、
此致、
Yoav。