This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245输出使能输入与放大器;电压问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674137/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-output-enable-input-voltage-problem

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我的设计中包含该组件。

方向 输入从 A 配置为 B

输出使能输入被配置为启用(使用一个4.75k Ω 电阻器接地)。

OE 引脚错误地短路至3.3V (仍然连接到 GND 的电阻器下拉电阻)、这似乎会导致电压问题。

通常、如果没有电阻器、我不会将输入连接到电压、但我想了解它导致问题的原因。

输入 OE 应该有一个应该保护它的输入电阻、 我已经尝试 搜索 DS 来找到它、运气不好...

提前感谢您的帮助、

此致、

Yoav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoav、
    我们下周在办公室时会回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我执行了更多测试、OE 引脚的输入电阻似乎很低、

    您可以添加什么信息?

    谢谢、Yoav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚是 CMOS 输入、因此它应该具有非常高的电阻。 (数据表中的 II 规范(即使它忘记了 OE)也暗示了这一点。) 仅当您希望具有可覆盖的默认值时、才需要上拉或下拉电阻器;仅当您期望超出范围电压并希望限制通过保护二极管的电流时、才需要串联电阻器。

    3.3V 在绝对最大额定值范围内、因此这不应该是问题。

    是接地还是 VCC 的低电阻? 无论如何、这听起来好像输入晶体管是油炸的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的设计中、我有一个外部4.75K 欧姆、但当我测量电阻(功率下降)时、我测量105欧姆。

    那么、我可以假设组件损坏了吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测量电阻的两点之间的差值是多少?

    芯片是否工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoav、

    正如 Clemens 正确提到的、OE 是 CMOS 高输入阻抗引脚、在 Mohm 范围内具有非常大的电阻(可通过输入泄漏电流 II 中的 V/I 进行计算)
    如果 OE 上的电阻较低、则器件很可能会损坏。
    这是在批次中的所有器件上还是在一个/几个器件上?