请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1T34 您好的团队;
如果 VccA=1.8V (或1.5V)且 VccB=3.3V、您能告诉我 VIH 的规格吗?
由于数据表仅指定 VccB=0.9V~1.9V 范围、因此未指定 VccB=2V~3.6V。
另外、也未指定 VIL、请同时告知。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队;
如果 VccA=1.8V (或1.5V)且 VccB=3.3V、您能告诉我 VIH 的规格吗?
由于数据表仅指定 VccB=0.9V~1.9V 范围、因此未指定 VccB=2V~3.6V。
另外、也未指定 VIL、请同时告知。
谢谢。
您好、Emrys;
感谢你的答复。
我的想法和你所说的一样。 但是、请查看第4页。 VIH (以及 VIL)的规格
不仅是 VccA,“VccB”!!
对于 VIH 规格、VccA 范围"0.9V 至1.95V"指定了"0.65 x VccA (min)"、我也理解了这一点。
但是、正如您提到的、VccB 也被指定为"0.9V 至1.95V"。
VccB 的规格在哪里从1.95V 到3.6V"?
如果数据表中出现此错误、我需要确认、因为"客户需要确认"。
谢谢你。
Mac