This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:VCCA = 1.8V 与放大器时的 VIH 阈值;VCCB = 3.3V

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674485/sn74aup1t34-vih-threshold-for-vcca-1-8v-vccb-3-3v

器件型号:SN74AUP1T34

您好的团队;

如果 VccA=1.8V (或1.5V)且 VccB=3.3V、您能告诉我 VIH 的规格吗?
由于数据表仅指定 VccB=0.9V~1.9V 范围、因此未指定 VccB=2V~3.6V。

另外、也未指定 VIL、请同时告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Macs、您好!
    数据表上似乎有错误。

    SN74AUP1T34是一款单向器件、输入阈值始终由输入侧电源控制-对于该器件、输入侧电源将始终为 VccA。 VccB 值不会影响输入阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys;

    感谢你的答复。
    我的想法和你所说的一样。 但是、请查看第4页。 VIH (以及 VIL)的规格
    不仅是 VccA,“VccB”!!
    对于 VIH 规格、VccA 范围"0.9V 至1.95V"指定了"0.65 x VccA (min)"、我也理解了这一点。
    但是、正如您提到的、VccB 也被指定为"0.9V 至1.95V"。
    VccB 的规格在哪里从1.95V 到3.6V"?

    如果数据表中出现此错误、我需要确认、因为"客户需要确认"。

    谢谢你。
    Mac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Macs、您好!
    我已经告诉过你答案--数据表中有一个错误。 请阅读我的第一份答复。