This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:客户看到乱码数据

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673979/txb0104-customer-is-seeing-garbled-data

器件型号:TXB0104

您好、支持团队、  

我的客户使用  TXB0104 通过 UART 连接两个不同的器件。 它们正在获取乱码数据。一个问题可能是 OE、它与 VCCB 相关、另一个问题可能是去耦、请参阅随附的原理图。  

您能否查看原理图、并告诉我是否存在任何错误、问题、  

以下是我的客户评论

我们在产品中遇到 TXB0104的一些问题。  

TXB0104用作 STM32F101CBU6和 Qualcomm Q410e 模块上系统之间的 UART 电平转换器。

STM32F101的工作电压为3.3V、Q410e 的工作电压为1.8V。

随附的是 TXB0104的使用原理图片段。

请查看、并告诉我是否有明显的遗漏。  问题是我们会定期获取加密数据。

BLSP1指 Qualcomm Q410接口、USART2_TX 和 USART2_RX 指 STM32 UART 接口。

e2e.ti.com/.../DS_2D00_Mars.docx

我将更仔细地阅读数据表。  看起来 OE 在内部以 VCCA (1.8V 侧)为基准 、我将其连接到 VCCB (3.3V 侧)。  根据数据表、OE 可能需要高达5.5V 的电压。  OE 必须驱动为高电平才能使输出正常运行。

在数据表的其他地方、它提到 OE 必须被驱动为低电平、直到 VCCA 和 VCCB 稳定。

在我的应用中、VCCB (3.3V 侧)可能在 VCCA (1.8V 侧)之前接收电源。

因此、我必须提出以下问题:

当 OE 接至 VCCB 时、TXB0104会发生什么情况?如果 OE 始终接至 VCCB、包括加电时、会发生什么情况?  

我正在尝试确定该部件是否会损坏或加班时损坏等、或者将发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我已经通知了相应的应用专家、他应该很快就会回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的查询、很抱歉我昨天错过了您的帖子。

    您说得对、OE 以 Vcca 为基准、不应与 Vccb 绑定。 这是为什么会看到乱码数据的原因、我认为这是不是因为 OE 引脚具有过压容限、因此高于 Vcca 是可以的。
    电源定序是我们的建议、但不是要求。 客户已将 OE 引脚直接连接到 Vcca、以便始终启用器件而不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然发出的原理图模糊、但我看不到任何明显的错误。
    如果可以、请发送使用 Vcca/Vccb 和输入信号看到的混乱数据的范围(如果可能)。