您好、支持团队、
我的客户使用 TXB0104 通过 UART 连接两个不同的器件。 它们正在获取乱码数据。一个问题可能是 OE、它与 VCCB 相关、另一个问题可能是去耦、请参阅随附的原理图。
您能否查看原理图、并告诉我是否存在任何错误、问题、
以下是我的客户评论
我们在产品中遇到 TXB0104的一些问题。
TXB0104用作 STM32F101CBU6和 Qualcomm Q410e 模块上系统之间的 UART 电平转换器。
STM32F101的工作电压为3.3V、Q410e 的工作电压为1.8V。
随附的是 TXB0104的使用原理图片段。
请查看、并告诉我是否有明显的遗漏。 问题是我们会定期获取加密数据。
BLSP1指 Qualcomm Q410接口、USART2_TX 和 USART2_RX 指 STM32 UART 接口。
e2e.ti.com/.../DS_2D00_Mars.docx
我将更仔细地阅读数据表。 看起来 OE 在内部以 VCCA (1.8V 侧)为基准 、我将其连接到 VCCB (3.3V 侧)。 根据数据表、OE 可能需要高达5.5V 的电压。 OE 必须驱动为高电平才能使输出正常运行。
在数据表的其他地方、它提到 OE 必须被驱动为低电平、直到 VCCA 和 VCCB 稳定。
在我的应用中、VCCB (3.3V 侧)可能在 VCCA (1.8V 侧)之前接收电源。
因此、我必须提出以下问题:
当 OE 接至 VCCB 时、TXB0104会发生什么情况?如果 OE 始终接至 VCCB、包括加电时、会发生什么情况?
我正在尝试确定该部件是否会损坏或加班时损坏等、或者将发生什么情况?