This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16646:SN74ALVCH16646

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVCH16646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673834/sn74alvch16646-sn74alvch16646

器件型号:SN74ALVCH16646

我 在设计中使用的是 SN74ALVCH16646、但我对该芯片的电源要求感到困惑。

这是该芯片的电流要求。 我从数据表中了解到、IOH 为每个引脚24mA、这意味着如果我的所有引脚都在传输、则为24mA * 16 = 384mA

那么、我的芯片是否需要每芯片384mA? 或者我的计算中存在某种错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krystal、

    这是每个引脚应输出的建议最大值。 这种情况并非总是如此、因为它将由您尝试驱动的负载确定。 它可能大于24mA、也可能小于24mA。 如果每个输出以24mA 的电流驱动相似的负载、则您的计算是正确的。