请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673834/sn74alvch16646-sn74alvch16646
器件型号:SN74ALVCH16646我 在设计中使用的是 SN74ALVCH16646、但我对该芯片的电源要求感到困惑。
这是该芯片的电流要求。 我从数据表中了解到、IOH 为每个引脚24mA、这意味着如果我的所有引脚都在传输、则为24mA * 16 = 384mA
那么、我的芯片是否需要每芯片384mA? 或者我的计算中存在某种错误。