主题中讨论的其他器件: TXS0108E、 TXS0206、 TXS0206A
大家好、现在我在 i.mx6-CPU 和 SD 卡接口之间使用 TXB0108进行原型设计。
VCCB 侧用于 CPU (3.3V)、VCCA 侧用于 SD 卡(电池电压大约为3.4V)
在 SD 卡规范中、10类对我来说已经足够了。
我有两个问题。
1。
与 TXB0108数据表相反、VCCA 比 VCCB 高0.1V。
但根据下面的应用报告、
如果电压差低于0.6V、似乎不会出现任何问题。
它是否适合我的使用方法?
2.
虽然 TXB 的驱动强度太低、但现在我的原型开始以 某种方式运行。
我担心 是否应该继续使用 TXB0108进行大规模生产。
但在 TXS0108E 或 TXS0206等其他器件中、
当 OE 为低电平时、TXS0108E 的内部上拉电阻器无效、TXS0206由于其0.4mm 间距 BGA 封装而难以安装。
是否可以将 TXB 系列用于10类 SD 卡接口?