This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:用于 SD 卡接口的 TXB0108、TXS0108E 或 TXS0206?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, TXS0206, TXS0206A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672399/txb0108-txb0108-or-txs0108e-or-txs0206-for-sd-card-interface

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ETXS0206TXS0206A

大家好、现在我在 i.mx6-CPU 和 SD 卡接口之间使用 TXB0108进行原型设计。

VCCB 侧用于 CPU (3.3V)、VCCA 侧用于 SD 卡(电池电压大约为3.4V)

在 SD 卡规范中、10类对我来说已经足够了。

我有两个问题。

1。

与 TXB0108数据表相反、VCCA 比 VCCB 高0.1V。

但根据下面的应用报告、

www.tij.co.jp/.../scea060.pdf

如果电压差低于0.6V、似乎不会出现任何问题。

它是否适合我的使用方法?

2.

虽然 TXB 的驱动强度太低、但现在我的原型开始以 某种方式运行。

我担心 是否应该继续使用 TXB0108进行大规模生产。

但在 TXS0108E 或 TXS0206等其他器件中、

当 OE 为低电平时、TXS0108E 的内部上拉电阻器无效、TXS0206由于其0.4mm 间距 BGA 封装而难以安装。

  是否可以将 TXB 系列用于10类 SD 卡接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 e2e!

    很高兴您已参阅应用手册。 Vcca = Vccb+0.1V 时不应存在任何问题。 我不建议使用大于0.3V 的差值、因为可能会发生过程/温度变化、从而影响二极管开始传导和消耗更大电流的行为。

    当 OE 有效时、TXS 内部上拉断开、这是否会导致问题? 我认为这是预期行为、默认情况下 IO 线路上没有电压。

    TXS0206A 是专为 SD 卡接口而构建的应用特定器件、我建议您考虑使用它、因为在大规模生产中、此器件自动安装在 PCB 上、而不是手工焊接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao。
    感谢你的答复。

    >这会是个问题吗?

    我担心下面 SDA 规格的说明。
    --
    SD 规范第1部分物理层规范版本6.00
    P226、P235
    为了防止总线悬空、SD 卡数据线和 CMD 线路需要上拉电阻(10K-100K Ω)。
    --
    但我可以将上拉电阻放在外面。

    对于 TXS0206、0.4mm 间距太窄、因此我犹豫是否要使用此器件来增加安装的可能缺陷率。

    顺便说一下、TXS0206是否需要像 TXS0108E 或 TXB0108一样保持 VCCA < VCCB?

    此致、
    裕基宏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    San Yukihiro、

    通常、CMOS 器件不建议使用浮动输入。
    对于 TXS0206、无需外部上拉电阻、因为 IO 将具有一个带有内部上拉电阻的已定义电压。
    TXS0206在 Vcca 和 Vccb 偏置要求方面没有限制、不得小于或等于。
    我从数据表的绝对最大值和建议运行条件中确认这一点。

    我们知道接受0.4mm 间距器件存在限制、这是一个很好的信息。 我们推出了许多间距更小(0.35mm)的器件、这是因为业内需要在面积方面实现更小的器件、尤其是在个人电子产品领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao。

    感谢您提供 TXS0206的有用信息。

     就第一个问题而言,是否可以将 TXB0108用于10类 SD 卡接口?

    此致、

    裕基宏

    哦、在新的常见问题解答中、
    www.ti.com/.../scea030b.pdf
    据说 TXB 专为 SD 或 SPI 而设计。
    谢谢、C.Ryan Land。
    TXB 是否广泛用于 SD 卡接口?

    此致、
    裕基宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    San Yukihiro、

    是的、您可以将 TXB 用于 SD 卡接口。
    我看到有些 IO 可能是漏极开路、建议使用 TXB 作为 PP 接口。