This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:将两个 TXB0106的 B 侧连接在一起

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671329/txb0106-connect-b-side-of-two-txb0106-together

器件型号:TXB0106

大家好、社区

如果 TXB0106的两个 B 侧连接在一起、是否会出现问题?

例如

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    TXB 是自动双向器件、可在 A 至 B 或 B 至 A 之间工作、无需方向控制引脚。
    在2个不同的器件上将 B 端口连接在一起不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。 这是 我所期望的。