This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:从 An 到 Bn 有问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669180/lsf0204-having-issue-from-an-to-bn

器件型号:LSF0204

您好!

最近、我正在为音频扬声器的 I2S 接口进行设计、MCU 侧使用1.8V、放大器侧使用3.3V。 因此、我从 LSF0204PWR 开始、但我遇到了从(1.8V)到 BN (3.3V)的问题。 BN 仅上升至1.8V、该转换器应为推挽式、对吧? 是否需要在 BN (3.3V)侧上拉电阻器以使其正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这款转换器是无源的--我强烈建议您观看它上面的视频系列,以熟悉它的工作原理。 它应该适用于您的应用。

    以下是视频系列的链接: training.ti.com/logicminute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    我想我得到了答案。

    谢谢