请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669180/lsf0204-having-issue-from-an-to-bn
器件型号:LSF0204您好!
最近、我正在为音频扬声器的 I2S 接口进行设计、MCU 侧使用1.8V、放大器侧使用3.3V。 因此、我从 LSF0204PWR 开始、但我遇到了从(1.8V)到 BN (3.3V)的问题。 BN 仅上升至1.8V、该转换器应为推挽式、对吧? 是否需要在 BN (3.3V)侧上拉电阻器以使其正常工作?
谢谢